Cargando...

Leviton anuncia el cable de fibra ADVENTUM™ para la región de EMEA

El cable ADVENTUM fabricado en el Reino Unido se basa en el éxito de la línea de productos de América del Norte para expandir los sistemas de fibra mundiales de Leviton para aplicaciones en instalaciones

Bothell, WA, 19 de abril de 2023 – El cable de tubo flexible múltiple para interiores/exteriores con bloqueo de agua seca ADVENTUM de Leviton Network Solutions es un producto innovador que abarca entornos interiores y al aire libre. La tecnología de bloqueo de agua avanzada sin gel, la mayor flexibilidad y un diseño resistente resisten los rigores de los entornos al aire libre y, al mismo tiempo, ofrecen un excepcional rendimiento contra incendios en todos los entornos de euroclase. ADVENTUM ahora se fabrica en la fábrica de Glenrothes, Escocia, de Leviton. Leviton se basa en años de éxito ya logrados con este producto en América del Norte de la fábrica de Fuquay-Varina, Carolina del Norte, de Leviton.

El rendimiento integral contra incendios del cable ADVENTUM permite a los clientes de todo el mundo instalarlo en prácticamente cualquier entorno, incluidas instalaciones de campus, aplicaciones de edificios internos, instalaciones de montaje vertical y centros de datos. El cable ADVENTUM también proporciona un costo total de propiedad óptimo para entornos financieros, de cuidado de la salud, gubernamentales, de transporte y educativos de todo el mundo. El cable de fibra óptica puede instalarse de un armario a otro entre los edificios, lo que reduce los costos de material y mano de obra asociados con los puntos de transición del edificio en un 25%.

"Esta última incorporación a la familia ADVENTUM es un cable de fibra flexible para interiores/exteriores con excelente rendimiento contra incendios para clientes europeos e internacionales", dijo Richard Budd, Gerente Principal de Productos de Network Solutions Europe. "ADVENTUM es la solución de Leviton para la creciente necesidad de un cableado universal de alto rendimiento contra incendios, que combina todas las características mecánicas y medioambientales de un cable de tubo flexible tradicional, con el beneficio adicional de no tener gel".

Los cables con clasificación CPR ADVENTUM se fabrican con energía 100% renovable en las instalaciones de fabricación de neutro de carbono PAS2060 de Leviton en Glenrothes, Reino Unido, y están disponibles en configuraciones de 12 a 144 fibras en versiones monomodo, OM3, OM4 y OM5. Los cables ADVENTUM forman parte del sistema de rendimiento estándar para instalaciones SDX de Leviton, un sistema de fibra OPT-X™ con conectividad con terminación en campo empalmada o mecánica para satisfacer una amplia variedad de necesidades de aplicaciones y ubicaciones de implementación para clientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite Leviton.com/ADVENTUM.

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes  europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.