Bothell, WA, 30 de agosto de 2023 – Leviton anunció que su cable UTP Cat 6A de acero inoxidable y sus juegos flexibles de fibra de búfer ajustado ahora están disponibles en empaquetado sostenible para clientes de EMEA. El nuevo empaquetado permite a los clientes reducir la cantidad de desechos en el lugar de trabajo producidos y, a la vez, mejorar la eficiencia de la instalación.
El cable UTP Cat 6A de acero inoxidable de Leviton tiene una nueva opción de empaquetado de caja de tracción. El cable CAT 6A de acero inoxidable es el cable CAT 6A de próxima generación de Leviton, que ofrece un manejo de calor superior y un rendimiento de cancelación de ruido en nuestros sistemas de cobre globales MILLENNIUM™. El nuevo empaquetado de la caja de tracción permite transportar, apilar y extraer fácilmente el cable UTP Cat 6A de acero inoxidable de alto rendimiento.
Ventajas de la nueva caja de tracción:
- Sin necesidad de incómodos carros de carrete, soportes de pago o frenos
- Las cajas son apilables y ofrecen una huella física más pequeña
- El contenido reciclado posconsumo se utiliza en la producción de cartón corrugado
- El empaquetado de la caja de tracción es 100% reciclable y reduce los desechos en el lugar de trabajo
Además, los juegos flexibles de fibra de búfer ajustado de Leviton están empaquetados en materiales reciclables 100% de papel sin plástico para reducir el uso de plásticos de un solo uso. El diseño de búfer ajustado de 900 micrones permite un empalme más rápido y confiable sin la necesidad de herramientas o abrazaderas adicionales que a veces se necesitan al terminar búferes sueltos.
Ambos productos están incluidos en los sistemas mundiales de Leviton. Los sistemas de cobre y fibra mundiales de Leviton ofrecen soluciones ecológicas, que incluyen opciones de paquetes a granel, empaquetado inteligente sostenible y otros diseños de productos optimizados para el medioambiente. Estos sistemas mundiales están disponibles a través de la amplia red de distribución de Leviton. Obtenga más información: Leviton.com/OPT-X y Leviton.com/MILLENNIUM
###
Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de red de Leviton es un fabricante mundial de una fuente única de sistemas de cableado de cobre y fibra. Las soluciones de Leviton se utilizan en centros de datos, negocios, escuelas, hospitales, instalaciones gubernamentales y mercados comerciales de uso mixto de todo el mundo. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. La gerencia de TI, los constructores, los contratistas y otros profesionales de la industria clasifican constantemente los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.Los clientes europeos pueden visitar leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.