Cargando...

Los nuevos productos de cableado Decora Edge™ de Leviton revolucionan y simplifican la instalación

La última innovación en la marca de productos Decora® de la empresa ofrece un diseño con patente pendiente que simplifica la instalación en tres rápidos pasos.

MELVILLE, N.Y., 30 de enero de 2023 – Leviton hoy presentó su Decora Edge™ línea de productos de cableado: una forma más rápida, fácil y segura de instalar productos eléctricos para el hogar. En comparación con los interruptores y tomacorrientes tradicionales, Decora Edge revoluciona la instalación al permitir a los usuarios simplemente presionar el cable pelado del edificio eléctrico calibre 14 o calibre 12 en un puerto de terminación y cerrar una palanca que hace clic en su lugar, terminando la conexión con total confianza.

“Decora Edge representa la última innovación de Leviton que cambiará las reglas del juego para los aficionados y profesionales eléctricos”, dijo Bill Randall, Director de Manejo de Productos Residenciales de Leviton. “Hemos simplificado las instalaciones de interruptores y tomacorrientes para aficionados y, a la vez, ofrecemos a los electricistas un producto que les permitirá ahorrar mucho tiempo de instalación en el lugar de trabajo”.

Al cambiar la forma en que la industria ve los productos de cableado tradicionales, Decora Edge cuenta con una exclusiva terminación de palanca con código de color pendiente de patente donde el extremo pelado de un cable se inserta en el producto y una simple palanca integral sujeta el cable en su lugar sin el uso de tornillos. Este diseño tiene una función de cierre con un “clic” audible, para que los instaladores puedan estar seguros con cada terminación.

La línea Decora Edge consta de un interruptor unipolar, un interruptor 3-Way y un tomacorriente dúplex a prueba de manipulaciones de 15 A. Las características innovadoras de instalación del producto incluyen terminales de palanca con código de color, incluido el terminal a tierra, para un cableado más rápido y eficiente, una correa más grande con una exclusiva alineación de lengüeta y ranura para un recorte más rápido en instalaciones de unidades múltiples, y sin partes metálicas expuestas para mayor seguridad. Decora Edge, ideal para proyectos de construcción y mejora del hogar, es el único producto residencial del mercado con un cable a tierra de terminación rápida y la correa es compatible con placas de pared de cualquier tamaño.

La  marca Decora®de Leviton, presentada en 1973, estableció el estándar de la industria con su estética atractiva, rendimiento superior y seguridad. Los productos Decora Edge combinan perfectamente con los demás productos Decora de Leviton y pueden usarse con las placas de pared Decora y las placas de pared sin tornillos Decora Plus™.

“Leviton ha estado a la vanguardia del desarrollo de productos innovadores desde 1906, empezando por el simple, pero omnipresente, interruptor de luz con cadena de tracción, hasta la introducción del primer centro de carga inteligente del mundo, hasta mejoras constantes en la tecnología ICFT e ICFA, y ahora la línea Decora Edge”, agregó Randall. “A medida que celebramos los 50 años de Decora, esta nueva línea de productos Decora Edge continúa con el legado de seguridad, rendimiento, ingeniería innovadora y elegancia contemporánea de esta marca, que agrega el toque final perfecto a cualquier habitación del hogar”.

A partir de febrero, Decora Edge estará disponible en The Home Depot en mercados selectos. Los clientes aficionados y profesionales encontrarán este producto en el pasillo eléctrico con otros productos de Leviton. Decora Edge también se venderá el HomeDepot.com.

Para obtener más información acerca de Decora Edge, visite www.leviton.com/decoraedge

Acerca de Leviton Residencial
Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los galardonados centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear entornos inteligentes y seguros que ahorran energía, brindan conveniencia y confiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.

Acerca de Leviton
Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a hacer la vida de sus clientes más fácil, segura, eficiente y productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.