Melville, Nueva York 14 de septiembre de 2021 – Leviton anunció hoy el lanzamiento de su nuevo interruptor de desconexión de seguridad Powerswitch® con tecnología Inform™. El lanzamiento incluye interruptores de desconexión de seguridad no metálicos de 30/32 A con capacidades de monitorización remota exclusivas en la industria.
Al aprovechar su galardonada tecnología Inform, Leviton ha desarrollado una versión de sus interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® que incluye sensores de monitorización de condiciones y comunicaciones, para proporcionar datos en tiempo real al usuario final. Los datos de los sensores pueden verse de forma local en el producto a través de una indicación LED de línea de visión o de forma remota a través de wifi o Modbus RTU. Los datos proporcionados a través de la tecnología se utilizan en última instancia para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad.
“Estamos entusiasmados con este lanzamiento porque expande no solo nuestra cartera de productos Inform, sino también nuestra oferta de protocolos de comunicación”, dijo Michael Mattei, Vicepresidente y Gerente General, Comercial e Industrial de Leviton. “Al agregar una interfaz de comunicación Modbus RTU, aumentamos la flexibilidad para el usuario final, ya que ahora pueden integrar estos interruptores en prácticamente cualquier sistema de automatización”.
La tecnología Inform brinda a los usuarios finales acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al estado del producto y al estado operativo, ya sea visto en el propio producto, en la aplicación móvil y de escritorio Inform o a través de un sistema de automatización. Los datos incluyen valores individuales de voltaje del lado de la línea y la carga, continuidad de la conexión a tierra, acumulación de líquido, temperatura de la caja, humedad de la caja y más. Al acceder a información en tiempo real sobre el estado de las máquinas y la calidad de la alimentación sin abrir el interruptor, los gerentes de las instalaciones y los electricistas pueden abordar con mayor rapidez los peligros potenciales para garantizar que sus empleados y sistemas funcionen de manera segura y eficiente.
Para usar en cualquier entorno, los interruptores de desconexión están diseñados para ser impermeables, herméticos al polvo, sumergibles y adecuados para lavados a alta presión y alta temperatura. Un mango sobremoldeado de mayor longitud proporciona un agarre mejorado para brindar durabilidad y admite tres candados para el cierre/etiquetado que cumple con la OSHA.
Si bien estos productos están certificados por NSF para entornos de procesamiento de alimentos y bebidas, los interruptores de desconexión son ideales para una variedad de aplicaciones, entre ellas, fabricación, fabricantes de equipos originales (OEM), refrigeración comercial y más.
Este nuevo y emocionante lanzamiento también incluye cubiertas de reemplazo con capacidades Inform, lo que permite que una instalación que ya está equipada con interruptores de desconexión de seguridad estándar de Leviton actualice fácilmente a unidades Inform para mejorar la seguridad, sin tener que quitar los productos de la pared.
Estos interruptores están respaldados por una garantía limitada de tres años líder en la industria, que garantiza calidad y confiabilidad.
Este lanzamiento es solo la última incorporación a la línea de productos de Leviton incorporados con Inform, después del lanzamiento de los galardonados interbloqueos mecánicos serie LEV con Inform, que también cuentan con las mismas capacidades de monitorización remota. Para obtener más información acerca de los productos de Leviton incorporados con tecnología Inform, visite www.leviton.com/inform.