Cargando...

Leviton presenta el primer receptáculo ICFA de la industria con conectividad Bluetooth®

Leviton presenta el primer receptáculo ICFA de la industria con conectividad Bluetooth®

MELVILLE, N.Y., 18 de octubre de 2021 – En reconocimiento al Mes de la Prevención de Incendios, Leviton anunció hoy su nuevo receptáculo ICFA (interruptor de circuito por falla de arco) con conectividad Bluetooth®, el primero de la industria y la última incorporación a la amplia línea de receptáculos ICFA de la empresa para aplicaciones residenciales.

Con la conectividad Bluetooth, los contratistas profesionales y los dueños de casa pueden solucionar los eventos de disparo de ICFA a través de la aplicación digital Decora fácil de usar. El producto puede ayudar a identificar la causa del arco y distinguir entre las fallas de arco peligrosas y las fallas que ocurren a través del funcionamiento normal de los electrodomésticos. La capacidad de detección mejorada ayuda a aumentar la precisión de la detección de arco y a reducir la cantidad de llamadas de los profesionales.

“Al brindar la capacidad de solucionar problemas de disparo, ofrecemos a los dueños de casa una protección ICFA más precisa”, dijo Bill Grande, Director Principal de Productos de Manejo de Productos Residenciales, Productos de Control de Seguridad e Iluminación de Leviton. “Para los profesionales, la reducción de las llamadas al servicio para eventos de arco no peligrosos es un beneficio real”.

El receptáculo ICFA de Leviton con conectividad Bluetooth también es a prueba de manipulaciones para cumplir con los últimos requisitos del NEC® para receptáculos a prueba de manipulaciones en residencias e instalaciones de cuidado de niños. El producto cumple y supera los requisitos de UL para tiempo de disparo en arcos en serie y paralelos. Como protección adicional, todos los productos ICFA de Leviton cuentan con una función de cierre de restablecimiento patentada. Esto evita que el ICFA se restablezca si no funciona correctamente, si la protección se ha visto comprometida o si los cables de línea y carga se invirtieron durante la instalación.

El receptáculo ICFA a prueba de manipulaciones con conectividad Bluetooth de Leviton está respaldado por una garantía limitada de dos años, se coordina perfectamente con otros productos residenciales de Leviton y es compatible con las placas de pared sin tornillos Decora® y Decora Plus™.

Con esta última oferta en la cartera integral de productos de seguridad eléctrica para el hogar de Leviton, que incluye protección contra falla a tierra, falla de arco y falla de arco con doble función, Leviton continúa fortaleciendo su posición como líder del mercado en innovación en seguridad para el hogar.  

Para obtener más información acerca del receptáculo ICFA a prueba de manipulaciones con conectividad Bluetooth de Leviton, visite www.leviton.com/afci.

Acerca de Leviton Residencial

Los productos residenciales de Leviton son la marca preferida por constructores y contratistas eléctricos. Los centros de carga, controles de iluminación y productos de cableado ganadores de premios de Leviton ayudan a los profesionales de la industria eléctrica y a los dueños de casa a crear ambientes inteligentes y seguros que ahorran energía y brindan conveniencia y fiabilidad. Obtenga más información en www.leviton.com.

Acerca de Leviton

Cada día, Leviton diseña posibilidades que hacen del futuro una realidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes residenciales, comerciales e industriales de hoy en todo el mundo. Desde electricidad hasta iluminación, redes de datos y manejo de energía, Leviton desarrolla soluciones inteligentes que ayudan a que la vida de sus clientes sea más fácil, más segura, más eficiente y más productiva. Impulsado por el compromiso hacia sus clientes, la inventiva de sus empleados y la seguridad y calidad de sus productos y soluciones, con Leviton, el FUTURO ESTÁ AQUÍ. Para obtener más información, visite http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, o www.youtube.com/Levitonmfg.