Cargando...

Leviton lanza un nuevo conector de fibra LC con cuerpo de una pieza y tecnología Spectro-Link™, desarrollado a partir de los comentarios de los clientes

Diseñada para aplicaciones de centros de datos y de densidad ultraalta

Bothell, WA, 8 de marzo de 2021 – Leviton presentó hoy un nuevo Conector LC de fibra de cuerpo único diseñado con tecnología Spectro-Link™, lo que mejora su oferta de troncos de fibra, arneses y cordones de interconexión. Esta nueva tecnología permitirá a los operadores de centros de datos y a los administradores de redes empresariales ofrecer un mejor rendimiento en entornos de mayor densidad y alcance, con un número cada vez mayor de conexiones físicas.

El innovador conector de fibra LC con cuerpo de una pieza y tecnología Spectro-Link se desarrolló a partir de los comentarios de los clientes específicamente para abordar los desafíos de la industria e incorpora varias patentes como parte de la tecnología Spectro-Link. Estas nuevas características incluyen rendimiento de pérdida ultrabaja, inserción y extracción precisas, cambios de polaridad simples y seguros que no retuercen la fibra, y un diseño de bajo perfil con acceso extremadamente sencillo.

“Los entornos difíciles pueden complicar la capacidad de manejo de la red, lo que dificulta el seguimiento de la polaridad de la fibra y el cumplimiento de los límites de pérdida de enlaces del IEEE: el nuevo conector LC de cuerpo único hace que la instalación y los movimientos, las incorporaciones y los cambios (MAC) de la red de fibra sean más sencillos, más limpios y de mayor rendimiento”, dijo Scott Hopper, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton. “A medida que los servidores, enrutadores e interruptores han aumentado en ancho de banda y densidad, el campo de interconexión ha seguido el mismo ejemplo. Este conector de cuerpo único resistente y de bajo perfil es ideal para usar en espacios reducidos y se diseñó específicamente para una identificación más rápida, una extracción e inserción más fáciles en áreas difíciles de ver y, al mismo tiempo, minimizar el impacto en los cables circundantes”.

El conector LC con cuerpo de una pieza y tecnología Spectro-Link está disponible en troncos de fibra, mazos y cordones de interconexión de fibra Premium Plus de Leviton, y ofrece:

  • Facilidad de manejo de red : en entornos de interconexión de densidad ultraalta, acceder a conectores individuales para MAC o pruebas de canal es un desafío. El conector LC con cuerpo de una pieza y tecnología Spectro-Link de Leviton cuenta con una carcasa compacta y unificada con alineación paralela precisa de los cuerpos de enganche LC dúplex con bordes delanteros de primer contacto biselados. Esto facilita la colocación al primer intento del conector en su posición en entornos densos o con iluminación tenue. Su agarradera de tracción a presión facilita la instalación, la extracción y el trabajo de MAC y elimina el riesgo de perturbar los conectores circundantes.  
  •  Canales de mejor rendimiento : Múltiples innovaciones patentadas y casquillos premium mejoran el rendimiento de pérdida de inserción, ofreciendo 0,15 dB por conector LC de modo múltiple y 0,25 dB por conector LC de modo único. Esta pérdida de enlace mejorada facilita la especificación, el diseño y el mantenimiento de redes de mayor alcance.
  • Más limpio para una instalación rápida :  Los guardapolvos herméticos de sellado doble ofrecen una mayor protección al preservar el aire prístino alrededor de los extremos del entorno de prueba de producción. Gracias a esta característica, se necesita menos limpieza y la instalación es más rápida.
  • Cambios de polaridad más simples : la tecnología Spectro-Link simplifica los pasos necesarios para revertir la polaridad en el sitio, lo que reduce en gran medida el potencial de daños en la fibra sin necesidad de herramientas ni exposición a la fibra. El diseño patentado permite revertir la polaridad en segundos sin retorcer ni mover fibras. Además, los indicadores de polaridad A-B/A-A fáciles de ver muestran a los usuarios cuando se ha modificado un conector de la polaridad de fábrica.
  • Fabricados en los EE. UU. Calidad : los conectores LC de cuerpo único moldeados con precisión de Leviton están diseñados y fabricados por Leviton en los Estados Unidos para cumplir con nuestros más altos estándares de calidad y eliminar la logística de la cadena de suministro. Este conector cumple los requisitos de la ley Buy America y la TAA, y Leviton puede minimizar los plazos de entrega para instalaciones de red críticas.

El conector de fibra LC con cuerpo de una pieza es el ejemplo más reciente del compromiso de Leviton de proporcionar a los clientes soluciones innovadoras desarrolladas y fabricadas exclusivamente por Leviton en EE. UU., además de ofrecer un servicio de envío rápido.

Para obtener más información acerca del conector LC de fibra de cuerpo único con tecnología Spectro-Link y la línea de cables troncales, arneses y cordones de interconexión de fibra de alto rendimiento de Leviton, visite Leviton.com/spectrolink.

###

Acerca de Soluciones de Red de Leviton
Soluciones de Red de Leviton brinda sistemas integrales de cableado estructurado de red para los mercados de centros de datos, empresas, instituciones educativas, del cuidado de la salud, gubernamentales, comerciales y de uso mixto en todo el mundo. Las soluciones incluyen conectividad de cobre y fibra óptica, sistemas de TI/AV y mucho más. Todos los productos de Leviton están diseñados de conformidad con estándares rigurosos, ofrecen un rendimiento líder en la industria y cuentan con el respaldo del mejor servicio y asistencia técnica de la industria. Los encargados de TI, constructores, contratistas y otros profesionales de la industria clasifican los productos de Leviton como la marca preferida de la industria. Podemos ampliar las posibilidades de su red. Obtenga más información en www.leviton.com/ns o www.twitter.com/LevitonNS.