Cargando...

Trabajo eléctrico en entretenimiento

Experiencias de entretenimiento seguras y agradables

Banner de entretenimiento

Tender un cableado temporal inadecuado, usar equipos defectuosos o no tomar las precauciones adecuadas para proteger el cableado y el equipo que se van a instalar son solo algunos peligros eléctricos que pueden encontrarse en lugares de entretenimiento temporales. Algunas ferias y festivales se realizan en zonas en las que no hay inspecciones eléctricas, de manera que la planificación y ejecución podrían pasarse por alto.

A continuación, le presentamos algunos consejos para garantizar que los lugares de entretenimiento temporales respeten los procedimientos de seguridad eléctrica:

Equipo de cierre

  • En la medida de lo posible, coloque todos los equipos eléctricos de manera que el público o los trabajadores no autorizados no puedan acceder a este.
  • El equipo de servicio no debe ser accesible para personas no calificadas, a menos que el equipo sea bloqueable [525.10(A)]. Consulte la definición del artículo 100 de “Accesible” en lo que respecta a equipos y equipos de servicio. Este es otro punto de inspección fácil: también verifique que este equipo esté realmente bloqueado.

Advertencias y planificación

  • Coloque letreros de advertencia y peligro alrededor de la toma o la caja.
  • Las cajas de generadores deben ser accesibles para operaciones normales o emergencias, pero estar separadas de las áreas públicas del lugar.

Equipo adecuado

  • Los entornos de entretenimiento con áreas con mucho tráfico requieren conexiones de alimentación seguras y duraderas que soporten los elementos. Es primordial el uso de productos eléctricos clasificados para uso al aire libre, si el equipo estará expuesto al clima u otros factores corrosivos.
  • A fin de evitar peligros, arme o proteja el equipo eléctrico que podría estar expuesto a lluvia u otras condiciones climáticas adversas con cubiertas, cajas o resguardos adecuados. 

Inspección y pruebas

Como guía general, la verificación de usuario debe incluir una inspección visual del equipo, preferentemente antes de usarlo en un lugar nuevo o, como alternativa, cuando queda fuera de servicio para almacenamiento. Si alguna pieza eléctrica está dañada, deberá retirarse de servicio y reemplazarse o repararse.

Las inspecciones visuales generales incluyen corroborar lo siguiente:

  1. Cortes, divisiones y daños por aplastamiento en el cable
  2. Alojamiento u ojales rotos y cables adecuadamente prensados en clavijas y conectores
  3. Condición general o piezas flojas en todos los productos eléctricos

Desde cajas de tomacorrientes portátiles y cajas de distribución de energía hasta conectores tipo leva unipolares y productos de pines para escenarios, podemos brindarle la alimentación que necesita, en el lugar y el momento en que la necesite.

Recursos


¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en entretenimiento.