Los sistemas de fibras y cobre reciben elogios del Director de Telecomunicaciones
Fundada como Temple College en 1884, Temple University es ahora una de las universidades de investigación pública líderes de los EE. UU. Más de 39,000 estudiantes eligen entre 320 programas académicos en los ocho campus de la universidad, ubicados en toda el área metropolitana de Filadelfia; en Harrisburg, el capitolio del estado de Pensilvania; y tan lejos como Roma, Italia, y Tokio, Japón. Además, el sistema de salud de Temple University incluye tres hospitales que atienden las necesidades de salud de la mayor parte de la población de Filadelfia.
Con instalaciones tan grandes y diversas, no sorprende que Temple tenga requisitos fundamentales de conectividad de redes. Solo el campus principal del norte de Filadelfia tiene más de 50,000 puertos de voz y datos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, el personal y el cuerpo docente. Las ubicaciones del sistema de salud y los campus satélite agregan decenas de miles de puertas más al recuento.
Leviton aborda los principales proyectos de campus
Temple estandarizados en Leviton como su proveedor de sistemas de cableado estructurado hace 10 años. A medida que se necesita una nueva conectividad, ya sea en aulas, salas de pacientes, residencias o espacios administrativos, las líneas de datos se conectan con el sistema CAT 6 EXTREME™ y voz con el sistema CAT 5e GIGAMAX™. Entre los proyectos principales y el trabajo regular de MAC (movimientos, adiciones y cambios), alrededor del 30% de los puertos del campus ahora están conectados con componentes de Leviton.
One of the many projects the university has completed with Leviton is the TECH Center, a 75,000 square foot, state-of-the art student workspace. Los recursos incluyen un centro de computación para PC y Mac® de 700-station unidades, 13 salas de trabajo independientes con pantallas planas montadas en la pared, laboratorios de especialidades para todo, desde edición de vídeo hasta desarrollo de software y 24-hour asistencia en el sitio. La conectividad para todo esto se termina en 110-style 2RU 48-port paneles de interconexión en salas de telecomunicaciones cercanas.
“Cambiamos al cableado estructurado de Leviton cuando cambiamos el estándar de conectividad de datos de la universidad de Cat 5e a Cat 6mejorado. La calidad de los productos, junto con los servicios de soporte y la firma de representación de alto nivel, facilitaron la decisión”, dice Mike Taylor, director ejecutivo de telecomunicaciones de Temple. “Trabajar con Leviton en el proyecto del TECH Center confirmó que hemos realizado la elección correcta. El producto estuvo disponible cuando lo necesitamos, recibimos un gran apoyo por parte de Leviton e Intra Tech Solutions, (la firma de representación de Leviton que presta servicios en el área) y lo mejor de todo es que el cableado estructurado ha estado funcionando perfectamente desde ese momento”.
Varios proyectos se han concluido con Leviton desde que se inauguró el TECH Center. A fines del año 2006, el sistema de salud y la universidad construyeron el nuevo edificio conjunto Temple Administrative Services Building (TASB), con la instalación de más de 3,000 conexiones de Leviton. Luego, solo en los años 2008 y 2009 , Temple finalizó la construcción de nuevas instalaciones para las facultades de Medicina, Negocios y Arte; todas están conectadas con componentes de Leviton.
Un nuevo centro de datos toma forma
El nuevo centro de datos conjunto (joint data center, JDC) de la Universidad y el Sistema de Salud es uno de los proyectos de TI más grandes de Temple con Leviton hasta el momento. Antes de que se construyera el nuevo JDC, los dos grupos realizaban operaciones en el centro de datos por separado. Cuando ambos comenzaron a planificar las actualizaciones del centro de datos (Data Center, DC) varios años atrás, rápidamente se dieron cuenta de que un espacio compartido simplificaría el manejo, reduciría los gastos y uniría fuerzas.
Serious effort to build out the new space started in early summer 2009. El Departamento de TI de Temple manejó el diseño con ayuda de Charlie Bogolawski, RCDD, director del Equipo de Especificaciones de Leviton, Dave Hollie, de la firma de representación de Leviton, Intra Tech Solutions (ITS) y Bala Consulting Engineers. Of the 16,400 available square feet, 12,000 was designated as data center floor space, with the balance set aside for tape storage, printing, office, and other support functions. El JDC tiene un núcleo central con una fila para la red del área local (Local Area Network, LAN) y una para la Red del Área de Almacenamiento (Storage Area Network, SAN). A cada lado del núcleo hay varias filas de gabinetes; un lado aloja a los servidores de la universidad y el otro a los del Sistema de Salud.
Cómo cambiar a fibra
El equipo también decidió que el nuevo CC debería ser 100% de fibra. “Pasar a un entorno totalmente de fibra ofrecía varias ventajas”, comenta Hollie. “Con la infraestructura del DC completamente nueva de Temple era mucho más rentable. Además, la arquitectura de fibra es modular y extremadamente ampliable. Se pueden agregar equipos nuevos sin necesidad de volver al núcleo. Finalmente, los cables troncales de fibra requieren menos bandejas aéreas de cables para el enrutamiento y el manejo. Temple pasó de tres niveles de bandeja de cables a uno, con bastante espacio libre”.
Los troncos de fibra LC-MTP® preterminados de modos múltiples optimizados con láser (LOMM) OM3 10G de Leviton conectan el núcleo con cajas RDP 4RU de Leviton. Se utilizaron paneles de interconexión MTP de alta densidad en el gabinete del área de distribución horizontal (Horizontal Distribution Area, HDA) de interconexión de cada fila. Desde allí, se distribuyó a través de enlaces MTP-LC preterminados más cortos hasta cajas adicionales de RDP en el tercer gabinete de por medio como área de distribución de equipo (Equipment Distribution Area, EDA), la cual sostiene el equipo en ese gabinete y en los dos adyacentes con una arquitectura por encima del bastidor (Top of Rack, ToR).
“Nuestro principal requisito de diseño era una implementación rápida y sencilla que permitiera agregar gabinetes del servidor a medida que creciera el centro de datos”, comenta Mike Taylor. “Además, necesitábamos los presupuestos de pérdida de canal más bajos posibles para migrar a 10G, 40Gy, eventualmente, 100G velocidades Ethernet”.
Taylor continúa, “Charlie (Bogolawski) sugirió que utilizáramos enlaces preterminados que nos ayudaran a ahorrar una cantidad importante de tiempo y dinero, y a reducir nuestro presupuesto de pérdida en todo el JDC. Empleamos un diseño de tres conectores que nos permitió interconectar dos enlaces de cable y, aun así, mantuvimos el presupuesto de pérdida de 10G canales de 2.6 dB. Nuestro personal puede interconectar los segmentos con conectores MTP e implementar rápidamente un gabinete del servidor y saber que la pérdida óptica no afectará el rendimiento de nuestros equipos. Estamos seguros de que este diseño nos permitirá cumplir con el presupuesto de pérdida de 40/100G canales de 1.9 dB cuando migremos a esas velocidades más altas”.
Bluestone Communications, un instalador de red superior de Leviton fue el contratista de infraestructura. Taylor tiene también solo comentarios positivos de su trabajo. “Este fue el primer proyecto de Bluestone para nosotros, e hicieron un trabajo fantástico. Los muchachos trabajaron de manera rápida y siempre cumplieron con los plazos del proyecto. Cuando surgían desafíos, ellos aparecían con soluciones, no solo con el problema”.
La instalación principal de la infraestructura de JDC se completó en December 2009, y la migración de equipos activos comenzó poco después. Lo próximo en la agenda del equipo de TI es una residencia nueva, un comedor, un complejo de venta por menor, y actualizar los equipos periféricos en todo el campus. Leviton también estará a disposición, con las soluciones de productos, la asistencia con el diseño. las especificaciones y cualquier otra asistencia que pueda necesitar.